This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法运行 DataCaptureDemo_xWR.lua

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/923074/cannot-run-datacaperturedemo_xwr-lua

主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMAWR1642BOOST

 当我在连接 AWR1642BOOST (+DCA1000EVM)后运行 DataCaptureDemo_xWR.lua 时、固件下载会以0%的速度冻结、无法继续。 GUI 状态如下图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从屏幕截图中可以看到、BSS FW 版本为0.0.0.0、这会导致此错误。  

    RF 上电后、您是否再次下载固件? 要运行此脚本、只需将电路板连接到 PC 即可。 无需对工作室采取进一步行动。  

    此致、

    石田