This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOP ES1.0 DCA1000EVM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, MMWAVEICBOOST, DCA1000EVM, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/919934/iwr6843aopevm-iwr6843aop-es1-0-dca1000evm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPMMWAVEICBOOSTDCA1000EVM

大家好!  

是否在载板 MMWAVEICBOOST 上与 DCA1000EVM 配合使用 IWR6843AOP ES1.0? 所需的软件是什么? 该软件的所需版本是什么?

提前感谢您!!

此致!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在 AoP EVM 上、无需加载和运行 Lab/DEMO mmWaveCboost。

    请参阅 Tirex 实验室用户指南中的说明。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    再次非常感谢您的留言!

    我的问题是 IWR6843AOP ES1.0 DCA1000EVM 是否协同工作。   

    非常感谢、

    恩里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    IWR6843AOPEVM ES1和 ES2 EVM 的链接如下

    对于加载和运行演示 (例如 TIrex 演示) -不需要 mmWaveICBOOST

    用于原始数据收集(通过 IWR6843AOP 器件的 LVDS 端口)  - 需要 mmWaveICBOOST 和 DCA1000硬件。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Vaibhav