This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:比较 IWR1843Boost 和 IWR1443Boost

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1843BOOST, IWR1443, IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/880133/iwr1843boost-comparing-iwr1843boost-and-iwr1443boost

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOSTIWR1443IWR1843

大家好、

我们将比较 IWR1843Boost 和 IWR1443Boost。 希望了解有关 IWR1843Boost 的更多信息、因为可用信息较少。  

1) 1) IWR1843Boost 和 IWR1443Boost wrt to zone 占位应用程序的数据解析策略是否相同(包括峰值信息)?
2) 2)与 IWR1443升压(15 MHz)相比、IWR1843升压(10 MHz)的 IF 是否有任何显著影响?
3) 3)请向我们指出 IWR1843Boost (工业工具箱、如材料)的示例代码!
4) 4)我们是否可以在0.5–6米范围内使用此板来实现有效区域占用应用?
5) 5)硬件触发器是否可用于 IWR1843Boost?
谢谢、
AA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面查找我的答案:

    1) 1) IWR1843Boost 和 IWR1443Boost wrt to zone 占位应用程序的数据解析策略是否相同(包括峰值信息)?
    [Yogesh]区域占用基于 IWR1443和 IWR1843的 OOB 演示。 因此 TLV 可能会有所不同。 但您应该能够更新 GUI 以反映更改  
    2) 2)与 IWR1443升压(15 MHz)相比、IWR1843升压(10 MHz)的 IF 是否有任何显著影响?
    [Yogesh]关注哪些参数。我们可以提供有关这些参数的信息。  
    3) 3)请向我们指出 IWR1843Boost (工业工具箱、如材料)的示例代码!
    [Yogesh]目前、我们仅支持使用 OOB 演示的18xx OOB 演示和实验:
    4) 4)我们是否可以在0.5–6米范围内使用此板来实现有效区域占用应用?
    [Yogesh]是的
    5) 5)硬件触发器是否可用于 IWR1843Boost?
    [Yogesh]是的
    谢谢
    Yogesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对 Yogesh 的快速响应、

    关于第2点、我们对峰值和位置参数感兴趣。

    谢谢、

    AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不会受到 I/F 的影响

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yogesh、

    这让我可以放心地切换到 IWR1843BOOST。

    最后一点 在 IWR1443中、每帧检测到的物体数量最大为64、IWR1843呢?

    我是否会获得每帧相同数量的对象(最大值)?

    谢谢、

    AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AA、

     IWR1843的帧中可检测到的最大对象/点数为500。

    #define DPC_OBJDET_MAX_NUM_OBJUSS             500 U

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队和其他人、

      这与 IWR1843BOOST 检测到的最大物体/点(500)有关。

     (1)它是否提供来自给定对象的已固定数据(点坐标与 X、Y 和/或 Z 轴之间的固定间距? 如果是、间距是多少?

    (2)如果我限制到达角(这样我将在近距离成像30 x 30厘米)、我是否会在我的受限角度内获得全部500点?

    感谢您的回复。

    此致、

    Jaidip。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaidip、

    我无法完全理解这个问题。 请提供一些背景或用例以帮助我们了解。

    谢谢

    Yogesh