This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843:HVAC 项目(如何在程序中修改 antGeometry0 /1参数值)

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/920758/ccs-iwr6843-hvac-project-how-in-the-program-modify-antgeometry0-1-parameter-value

器件型号:IWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我们设计自己的天线(ISK)、天线位置在 IC 的另一侧、必须从电路板修改天线的几何形状和相位旋转。 在"68xx_sense 和_direct_HVAC_Control" HVAC 项目中,尚未发布 antGeometry0/1的参数设置。 如何在程序中进行更改,需要按如下方式修改 antGeometry

antGeometry0-7-6-5-4 -5 -4 -3 -2 -3 -1 0

antGeometry1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

 

PS:

我们的天线几何形状

 

 

7.

6.

5.

4.

 

 

11.

10.

9.

8.

3.

2.

1

0

毛利林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin:

    对我来说是正确的。  

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zigang:

    目前、"68xx_sense 和_direct_HVAC_Control"项目不支持 antGeometry 0/1的参数修改/设置函数。 如果我想修改 antGeometry 的参数值,如何修改 MSS 或 DSS 程序中的程序内容,谢谢。

    毛利林

    PS:

    TI ISK 天线几何形状

     

     

    4.

    5.

    6.

    7.

     

     

    0

    1

    2.

    3.

    8.

    9.

    10.

    11.

    ISK 天线几何形状

     

     

    7.

    6.

    5.

    4.

     

     

    11.

    10.

    9.

    8.

    3.

    2.

    1

    0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

    上述问题是否有帮助? 

    谢谢!

    毛利林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是"68xx_sense 和_direct_HVAC_Control"项目?  它是否位于工业工具箱(TiREX)中?   

    如果未参数化天线参数、则不会很容易更改。   但在本例中、您可以尝试将(x、y、z)内插为(-x、y、z)。

    最棒的

    Zigang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zigang:

    它位于工业工具箱 中(C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_4_1\labs\people_Counting\68xx_sense 和_direct_hvac_Control),

    直接内插(x、y、z)到(-x、y、z)我将在天线测试的左侧和右侧具有不均匀的强度、因此我想尝试在程序项目中更改 antGeometry0 /1参数值)、 
    确认是否可以改进。

    此致、

    毛利林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们只能支持我们的功能。 此演示不支持灵活的天线模式、您需要浏览代码以找到答案。

    最棒的

    Zigang