This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:rlRfGetTemperatureReport CAN#39;t 获取低于零的温度

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/922286/iwr1642-rlrfgettemperaturereport-can-t-get-sub-zero-temperatures

器件型号:IWR1642

您好,

    我可以通过函数 rlRfGetTemperatureReport 获取温度,但在 低于零温度(-30°C)时,rlRfGetTemperatureReport 始终为0或2。

    我想确认此函数 rlRfGetTemperatureReport 是否不支持低于零的温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6105519、

      它应该能够读取上面提到的温度的温度传感器值。 rlRfGetTemperatureReport 将能够支持该功能。 由于毫米波传感器上的活动、内部结温可能会升高、因此 Hence 结温可能会升高。  

    器件上有多个温度传感器是否所有温度传感器的读数都相同? 在这种情况下、毫米波传感器执行的活动是什么? 您以非常低的占空比进行检查、以查看温度是否下降(这会降低芯片的功耗、从而降低环境温度和结温之间的温度梯度)?  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.