This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055:DRV5055

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055, LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/920950/drv5055-drv5055

器件型号:DRV5055
主题中讨论的其他器件: LDC0851

您好!

DRV5055线性霍尔效应传感器的数据表在表6.1中声称传感器可以处理无限磁通密度、这是否意味着强磁体不会使读数饱和并影响精度和灵敏度? 此外、是否有可处理250C-300C 最高工作温度的线性霍尔效应传感器? 我们正在努力持续感应容器内熔融金属的填充液位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdoul、

    表6.1中指定了器件可以承受的最大绝对条件。  在这里、我们表示器件不会在指定的条件下受到损坏。   

    当施加足够强的场时、器件会使其输出饱和。  例如、请参阅数据表第5页上的 BL 规格。  这里、我们指示了可在不使每个灵敏度选项的输出饱和的情况下应用的最大字段。

    不过、我不确定磁感应是否适合您的情况。  250C-300C 的工作温度非常高。 如果使用 nd-Fe-B 类型的磁体、您将非常接近 Curie 温度。  当磁体加热时、产生的磁场会减弱、但在 Curie 温度下、材料会达到原子磁力矩校准丢失的临界点。 我假设您必须让磁体在某种浮子上移动、以监控熔融金属的相对水平。  如果磁体温度过高、或者磁体将承受的温度变化较大、则会危及测量的可靠性。

    您可以考虑使用超声波检测作为替代方案。  请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snaa220a/snaa220a.pdf

    您可能会研究的另一种选择是使用我们的电感式感应器件、例如 LDC0851:

    https://training.ti.com/simplify-liquid-level-designs-tis-differential-inductive-switch

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu736a/tidu736a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信、Samarium 钴和 Alnico 磁体 可以分别处理高达350C 和525C 的高温。 我看到、+/-176 mT 是您可以获得的最宽的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。  钐钴具有更高的 Curie 温度。

    我们线性霍尔传感器的最宽输入范围是在3.3V 下运行时具有+/-176mT 的 DRV5055A4-Q1。传感器的额定工作温度仅为150 C、因此您需要找到一种方法来对器件进行热保护。  

    您还应注意、DRV5055的灵敏度也会随温度的变化而变化。  请参阅数据表中的图12。

    此外、随着温度的升高、您的磁体会表现出较弱的磁场。  温度的较大变化可能会导致测量的显著差异。 在使用熔融金属时、需要仔细考虑温度对每个组件的影响。  如果可能、我建议磁体也尽可能进行热保护。