This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/881675/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

如何将 AWR1843bost 与 CC3200 Launch XL 相连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 UART 连接到该器件。 如果 UART 接口没有足够的带宽、则可以使用 SPI

    毫米波 SDK 演示使用 UART 与 PC 主机进行通信。 如果您计划使用 UART、则可以使用此演示开始。

    如果您需要使用 SPI、我们提供了此 TI 参考设计的示例

    谢谢你

    Cesar