This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:外部调试器选项

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/921293/iwr6843-external-debugger-options

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

如果用户要布置具有 IWR6843 SOC 的定制板、并且需要比 ICBOOST 板内置 XDS110更快/更好的外部调试选项、则会考虑哪种选项? 为了利用更快/更好的调试探针、他们会在定制板上放置什么连接器标准?

它需要支持6843 SOC 上的 DSP 和 R4F 内核、并与 CCS 无缝配合工作。

XDS 系列看起来很有希望、但在功能方面(协议、跟踪、调试、接口) XDS110和 XDS200基本相同。 XDS560v2的功能要多得多、但 SOC 似乎需要支持它、我不确定它是否支持。 此外、可能需要引出更多线路来进行调试、而不是 JTAG 连接器页面(ARM20、TI20)中当前指定的线路。

任何建议都很有帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott Chandler1、您好!

        似乎您已经完成了有关此主题的家庭作业。 正如您正确地说的、XDS110是最简单、重量最轻的仿真器、但在速度和调试功能方面存在限制。  

    与 XDS110相比、下面的 XDS200略有改进、XDS110提供了外部连接器接口、与 XDS110相比、JTAG 调试的速度更快。 但是没有跟踪调试功能。  

    http://www.spectrumdigital.com/xds200-usb-jtag-emulator/

    XDS560v2 PRO TRACE 接收器和调试探针是最先进的器件、可提供跟踪接口、并可使用 MIPI 60引脚连接器接口(MMWAVEICBOOST 硬件上提供了连接此仿真器的配置)以及高速 JTAG 调试。 与仅在其他仿真器中具有 JTAG 线路的14引脚连接器相比、MIPI 60引脚连接器中有更多线路用于此目的(这需要在 SOC 级别进行引脚多路复用以在其他 I/O 接口上实现此功能)。 请注意、跟踪调试接口仅适用于 DSP 内核、R4F 内核在 SOC 中没有内置此基础架构。  

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMUPROTRACE

    但是、与其他仿真器相比、此仿真器的成本会很高。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.