This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOP ES 1.0

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/919930/iwr6843aopevm-iwr6843aop-es-1-0

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

我们收购了2个 IWR6843AoP ES 1.0来测试 AOP 传感器的特性。 有一个新版本可以改进旧版本的一些错误。 尽管如此、 我们仍希望使用我们获得的传感器测试所有可能性。 您是否有实验室、实验列表... 与 IWR6843AoP ES 1.0配合使用?

提前感谢您!

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们强烈建议使用 IWR6843AOP 的 ES2.0版本来获取最新功能

    如果需要使用 ES1.0版本的硬件、请参阅 Tirex 版本4.2.xx 和更早版本

    链接

    如果链接不起作用、请使用封装选取 器选项从工业工具箱页面执行相同操作

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    感谢您的回复。  

    我们在使用 IWR6843AOP 的 ES2.0版本时没有任何问题。 事情是、我们购买了两个 ES1.0。 我们是否可以为新评估板更改这些评估板?

    提前感谢您!

    恩里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrique、

    请联系当地的 TI 销售团队以进行同样的调查。

    谢谢

    Yogesh