This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP303:规格问题

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP303, TMP390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/880656/tmp303-spec-question

器件型号:TMP303
主题中讨论的其他器件: TMP390

您好、先生、

我的客户需要一个在温度低于0°C 时输出高电平的温度开关、因此他选择了 TMP303G、但他们有两个问题需要您的帮助。

TMP303在室温下上电时输出高电平、因为它需要转换时间、上电时是否有办法使其保持低电平?

2.客户只需要检测0°C 的油脂,他们希望 TMP303G 在温度超过90°C 时不输出高电平,这是可能的吗?

应用是、当温度低于0°C 时、他们希望启用加热电路、

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您发帖。 下周初我会再回来的!

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    对于这两个问题、答案都是否定的 无法更改器件行为。 TI 能够创建具有不同温度跳变点的附加 TMP303、但我们只能针对足够大的机会或 NRE 进行此操作。

    您是否考虑过 TMP390?

    谢谢、