请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/880656/tmp303-spec-question
器件型号:TMP303主题中讨论的其他器件: TMP390
您好、先生、
我的客户需要一个在温度低于0°C 时输出高电平的温度开关、因此他选择了 TMP303G、但他们有两个问题需要您的帮助。
TMP303在室温下上电时输出高电平、因为它需要转换时间、上电时是否有办法使其保持低电平?
2.客户只需要检测0°C 的油脂,他们希望 TMP303G 在温度超过90°C 时不输出高电平,这是可能的吗?
应用是、当温度低于0°C 时、他们希望启用加热电路、
非常感谢、
Patrick