This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:将可视化工具 GUI 转换为非 GUI

Guru**** 2545100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/919968/iwr6843aopevm-converting-visualiser-gui-into-non-gui

器件型号:IWR6843AOPEVM

你(们)好  

因此、我设法将可视化工具 python 代码从 GUI 转换为非 GUI 版本、以进行人员计数。 不过、我有一点问题。 如果没有 GUI、性能似乎真的很差。 检测到的目标数量实际上已关闭并延迟。 例如、我站在传感器前面、在不到100毫秒的时间内使用 GUI 时、它会检测到我并跟随我。 如果我从边界框中退出、则检测到的数字将变为0。  

而在非 GUI 版本中、当我站在它的前面时、 为了检测我、我必须对手臂进行波浪、然后当我步出边界框时、它将保持在检测到的1处、然后在大约半分钟后变为0。 这是为什么?

此致

Sagar Jaiswal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    人员计数演示在器件上进行后处理并通过 UART 发送数据。

    只要您将相同的配置传递到器件 、器件输出的数据应与 w/ vs w/o GUI 中的数据相同。

    请查看在两种情况下发送到器件的配置、并显示器件输出数据的比较。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    配置完全相同!

    尽管我必须在计算机上运行 GUI、而非 GUI im 则在 PI 上运行。 您是否认为问题是计算能力?

    谢谢

    此致

    Sagar Jaiswal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

     

    感谢您使用 E2E 论坛。 由于配置是相同的、并且 GUI 和非 GUI 版本之间的唯一主要区别是运行它的器件、我怀疑这可能是问题所在。 请尝试在计算机上运行非 GUI 设置、并告诉我它是否具有相同的预期性能。

     

    此致、

     

    Peter