This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:当雷达在 DFP 中配置了毫米波长示例时、无法读取 DCA1000数据包

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/876993/awr1243boost-unable-to-read-dca1000-packets-when-the-radar-is-configured-with-mmwavelink-example-in-dfp

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

您好!  

在 DCA1000将数据中继到 PC 时、我一直在尝试让雷达与毫米波长示例配合使用。 但是、当我对静态和数据配置、配置文件、线性调频脉冲和帧配置使用完全相同的配置时、当 DFP 配置雷达时、我无法获得有意义的距离配置文件。 实际上、mmwaveconfig.txt 文件是 e2e.ti.com/.../mmwaveconfig2.txt

我在 mmwavestudio GUI 中执行默认配置、但我仍然很困惑、为什么 DCA1000的 DFP 输出位流不同。 问题应该是静态配置和数据配置中的某个位置、但我找不到它。 请帮助我弄清哪些因素会使流媒体变得不同? 此外、我想知道 SOP 模式是否决定了行为、因为当我使用 mmwavelink 示例和使用 mmwavestudio 时、这是不同的。   

最棒的  

莫斯塔法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mostafa、您好!  

    如何使用 Studio 内置的 PostProc 处理数据? 您在这两个捕获场景中观察到的确切区别是什么?

    我建议您在 Studio 中配置与 mwmaveconfig.txt 中相同的设置、然后尝试。

    同时、我将在我的末尾使用毫米波 DFP 示例的默认 mmwaveconfig.txt 进行尝试。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我将根据"DCA1000EVM 数据采集 Card.pdf 第5.2节"和"mmWave 雷达器件 ADC 原始数据 Capture.pdf 图9"手动读取 DCA1000中的二进制流。 因此、当 mmwavestudio 处理雷达配置时、我的代码会起作用;当 DFP 配置雷达时、我的代码不起作用。 尽管我尝试找到了不同之处、但即使我在文本文件中完成了所有配置、我在 mmwavestudio 中找到了相应的命令、这些命令都是相同的。 如果您想使用 DFP 配置雷达、请使用  我用于配置以下参数的 e2e.ti.com/.../7457.mmwaveconfig.txt 文件:

    配置文件配置:
    --------------------
    k = 98.008
    IdleTime = 250.00
    TxStartTime = 1.00
    ADCStartTime = 2
    NumChirpSamples = 162
    SampRate = 4400
    RampEndTime = 40.00
    RxGain = 30

    线性调频脉冲配置:
    ------------------
    StartIdx = 0
    EndChirpIdx = 0
    TxEn = 1

    帧配置:
    --------------------
    StartChirpIdx = 0
    EndChirpIdx = 0
    NumChirpLoops = 32
    FramePeriod = 40
    NumFrames = 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    我尝试运行毫米 波 DFP 示例的默认 mmwaveconfig.txt、但运行正常。 从 mmWave Studio 和 DFP 示例中获取的后处理图似乎是正确的。 您的配置可能有问题、导致错误。

    我建议您使用 studio 和 mmwaveconfig.txt 提取并比较从捕获中生成的跟踪文件。 您可以参考 ICD 了解跟踪文件编码。  

    此致、

    石田