主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM
您好!
在 DCA1000将数据中继到 PC 时、我一直在尝试让雷达与毫米波长示例配合使用。 但是、当我对静态和数据配置、配置文件、线性调频脉冲和帧配置使用完全相同的配置时、当 DFP 配置雷达时、我无法获得有意义的距离配置文件。 实际上、mmwaveconfig.txt 文件是 e2e.ti.com/.../mmwaveconfig2.txt
我在 mmwavestudio GUI 中执行默认配置、但我仍然很困惑、为什么 DCA1000的 DFP 输出位流不同。 问题应该是静态配置和数据配置中的某个位置、但我找不到它。 请帮助我弄清哪些因素会使流媒体变得不同? 此外、我想知道 SOP 模式是否决定了行为、因为当我使用 mmwavelink 示例和使用 mmwavestudio 时、这是不同的。
最棒的
莫斯塔法