This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:mmWave Studio 2.1.0.0 awr1843+dca1000

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/919481/awr1843-mmwave-studio-2-1-0-0-awr1843-dca1000

器件型号:AWR1843

大家好、

mmWave Studio 2.1.0.0 awr1843+dca1000

客户以前使用过它、现在有一个例外。客户重新安装软件和 MATLAB、或者 重新启动计算机后 、它仍然无法正常工作。 数据收集是正常的,但在 postproc 过程中会出现以下问题:  

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    我们之前没有看到过此错误。 但是、正如您所说的、他们能够成功捕获数据、因此他们也可以尝试独立后处理。  您可以在 mmWave_studio_cascadear 用户指南的第8.2.2节中找到相关说明。 这样、误差至少不会是测试的瓶颈。

    同时、我将与相应的团队联系、以找出根本原因。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!  

    客户今天早上向我发送反馈。 他通过以下方式解决了该问题:

    卸载并删除 MATLAB、必须将其卸载并删除(卸载后仍有残留物)、然后重新安装

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    很高兴听到这个消息! 如有任何疑问、请告知我们。

    我现在要关闭这个线程。

    此致、

    石田