This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMP61/TMP63/TMP64–TMP61、TMP63和 TMP64是否可用于超出其建议温度范围的环境空气温度?

Guru**** 1462850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP61, TMP63, TMP64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/879136/faq-tmp61-tmp63-tmp64-can-the-tmp61-tmp63-and-tmp64-be-used-in-ambient-air-temperatures-outside-its-recommended-temperature-range

主题中讨论的其他器件:TMP61TMP63TMP64

TMP61、TMP63和 TMP64是否可用于超出其建议温度范围的环境空气温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以在有限的时间内运行。  我们不建议在温度超出建议温度范围的应用中使用这些热敏电阻太长时间、因为存在加速故障的风险。

    TMP61、TMP63和 TMP64不能在它们的绝对最大额定值之外使用。  应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。