请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMP61、 TMP63、 TMP64在哪里可以找到 TMP61、TMP63、TMP64热敏电阻的电阻-温度(R-T)表、以及如何使用它们?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以在 热敏电阻设计工具中找到所有 R-T 表以及最精确温度转换方法的示例代码。 由于硅的性质、TI 热敏电阻的电阻到温度特性会受到流经器件的电流的影响。 因此、TI 热敏电阻的电阻值随封装和偏置电压的变化而变化、因此请务必选择正确的器件并将系统参数输入到工具中。