This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我现在关注 xWR16xx 毫米波演示(http://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__3.5.0&node=AKI2vzjJPKr9w.81p19MhQ__VLyFKFf__3.5.0)、在 IWR1642 (第二代)上设置演示。 我已安装 mmWave SDK 2.0.0.4、CCS v9和工业工具箱3.5.0以及所有其他必需的依赖项。
在成功构建 DSS 项目后重建 MSS 项目时会出现第一个问题(演示用户指南中的第16页)。 建筑过程的效率高达34%,不会移动。 我在此邮件末尾附加了控制台信息。
第二个问题是在我跳过第一个问题后出现的、并通过在 C:\ti\mmwave_sdk_02_00_04\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw_demo_dss.xe674中使用预构建的二进制文件 swr16xx_mmw_demo_mss.xe674继续出现。
将 EVM 连接到 CCS 并加载二进制文件后,我尝试运行二进制文件(演示用户指南中的第25页),但在控制台窗口中没有响应。 在运行 GUI 时,可以连接端口,但“将配置发送到设备”不起作用。 我认为二进制文件没有正确安装,但不知道如何修复。
感谢您的阅读、希望您能提供帮助。
字
第一个问题中的控制台信息:
****为项目 MMW_MSS_16xx 构建配置调试****
"C:\\ti\\ccs930\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
rm -f C:/Users/Ziyi Yang/workspace_v9/MMW_MSS_16xx/xwr16xx_mmw_mss.bin
Makefile:186:目标"预编译"的配方失败
Process_Begin:CreateProcess (NULL,rm -f C:/Users/Ziyi Yang/workspace_v9/MMW_MSS_16xx/xwr16xx_MMW_MSS.bin,...) 失败。
gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)
编译文件:"../MSS_MMW.cfg
调用:XDCtools
"c:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:IWR16XX:false:200 -r release -c "C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS "--compileOptions "--enum_type=int ""./MSS_MMw.cfg"
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/mss_mmw_per4f.cfg 配置 MSS_MMw.xer4f ...
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
正在开始构建库源...
使 C:/Users/ZIYIYA~1/workspace_v9/MMW_MSS_16xx/src/sysbios/sysbios.aer4f...
gmake[1]:进入目录`C:/Users/ZIYIYA~1/workspace_v9/MMW_MSS_16xx/src/sysBIOS'
cler4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/BIOS.c
asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm.asm
asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport_asm.asm
asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm.sv7R
asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm_switch.sv7R
asmer4f C:/ti/bios_6_53_02_00/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception_asm.asm
gmake[1]:离开目录`C:/Users/ZIYIYA~1/workspace_v9/MMW_MSS_16xx/src/sysBIOS'
您好、Ziyi、
我有一些建议、首先请确保您已从 Resource Explorer 下载了最新的毫米波工业工具箱4.2.0。
您还应在开发模式下尝试、因此请确保已使用 xwr16xx_mmw_demo.bin 二进制文件刷写 EVM、然后尝试使用不带 CCS 的可视化工具。
一个常见的错误是用户在刷写后同时打开 SOP0和 SOP2跳线。
您应该按照 实验用户指南中所示的说明来刷写和运行演示。
谢谢、
Akash