This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:TX 输出回退和 Rx 增益控制。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1194272/awrl6432-tx-output-back-off-and-rx-gain-control

器件型号:AWRL6432

尊敬的 TI 团队

 SWRS295 (awrl6432数据表)中有针对 DFE 功能支持的注释。

需要 TX 输出回退和 Rx 增益控制接口。

请告诉我这些应用的软件接口或 API。

此致

Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Choi、

    您可以通过发送到器件的配置文件(.cfg)来更改这些参数。 在 SDK-L 中、您可以打开 SDK 用户指南并转至运动和状态示例和演示页面。 您应查看  faceoryCalibcfg

    C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_01_00_04/docs/api_guide_xwrL64xx/EXAMPLES_MOTION_AND_PRESENCE_DETECTION.html

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom Nafisi。

    感谢您的回答。

    这话什么意思?

    您是指 facoryCalicfg.rxGain 和 facoryCalicfg.backoff0吗?

    如果正确、我理解。

    请检查项目。

    此致。

    Choi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、这是我要讨论的两个。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom Nafisi

    谢谢。

    此致

    Choi