This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6432BOOST:查询

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1194988/iwrl6432boost-inquiry

器件型号:IWR6432BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK

您好!

你好。

客户 正在尝试使用此评估板、可在线找到此文档(https://www.ti.com/lit/er/swrz137/swrz137.pdf?) 他尝试执行这些步骤、但他有以下两个问题:

1) 1)如何启用连续波(CW)流模式?

2) 2)如何更改 TX 输出功率级别?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    您可以通过发送到器件的配置文件启用 CW 并关闭 TX PWR 回退。 在 MMWAVE-L-SDK HTML 用户指南的"运动和状态"演示中 记录了配置参数、您可以在此处找到所需的内容。

    C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_01_00_04/docs/api_guide_xwrL64xx/EXAMPLES_MOTION_AND_PRESENCE_DETECTION.html

    此致、

    Pedrhom Nafisi