This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102:有可能成为一个主器件以及如何复位

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1193814/tmp102-possibility-of-becoming-a-master-and-how-to-reset

器件型号:TMP102

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TMP102A 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1) CPU 侧和 TMP102A 侧都可能处于主器件状态
就我可以确认 TMP102A 的数据表而言、我认为 TMP102A 不会成为主器件、它是否正确?

(2)复位操作
TMP102A 内部可能出现问题、导致其停止工作。 (例如、来自 CPU 端的命令由于干扰而变为异常命令)。
在这种情况下、是否可以将 TMP102A 内部操作序列复位到其初始状态?
就 TMP102A 的数据表而言、它表示当 SCL 信号变为低电平30ms 时、串行接口被复位。
"RESET =初始状态"是否正确?

(3)从其他异常情况中恢复
在本例中、我们通过将 SCL 和 SDA 连接到 CPU 仅使用它们。
ADD0信号始终为低电平、ALERT 信号为开路(未使用)。
是否有办法从硬件中的 TMP102A 异常状态中恢复?
"这仅适用于存在临时错误的情况。"

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi -  

    1.正确。 TMP102绝不能成为主器件、它不能驱动 SCL (时钟)线路。  

    2. TMP102响应一个"常规调用"命令、此命令将复位器件。 (请参阅 TMP102数据表第12页的顶部)  

    3、我想你们要扩大这个问题的思路,看看理论上的失败或其他异常情况是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢你的答复。

    我的理解是1. 和2.

    关于3.,  

    当器件由于某种原因锁存时、开启被认为是有效的

    关闭电源、然后将其打开。

    是否有任何其他方法可以对器件进行硬件复位?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    否、没有其他方法可以对器件进行硬件复位。 请关闭电源或发送常规呼叫重置命令以执行重置。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    感谢你的答复。

    我也理解3.

    我将与客户分享您的答案。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一