尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TMP102A 并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
(1) CPU 侧和 TMP102A 侧都可能处于主器件状态
就我可以确认 TMP102A 的数据表而言、我认为 TMP102A 不会成为主器件、它是否正确?
(2)复位操作
TMP102A 内部可能出现问题、导致其停止工作。 (例如、来自 CPU 端的命令由于干扰而变为异常命令)。
在这种情况下、是否可以将 TMP102A 内部操作序列复位到其初始状态?
就 TMP102A 的数据表而言、它表示当 SCL 信号变为低电平30ms 时、串行接口被复位。
"RESET =初始状态"是否正确?
(3)从其他异常情况中恢复
在本例中、我们通过将 SCL 和 SDA 连接到 CPU 仅使用它们。
ADD0信号始终为低电平、ALERT 信号为开路(未使用)。
是否有办法从硬件中的 TMP102A 异常状态中恢复?
"这仅适用于存在临时错误的情况。"
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一