This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP421:DXP 和 DXN 未使用连接

Guru**** 2650115 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP421, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1194492/tmp421-dxp-and-dxn-not-used-connections

器件型号:TMP421
Thread 中讨论的其他器件: DXP

对于 TMP421、数据表规定:"如果 未使用远程通道、DXP 可保持开路或连接到 GND。"  但是、DXN 引脚没有任何说明。  如何连接 DXN 引脚?  我的应用不会使用外部传感器选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry -  

    此器件中的 DXN 引脚为 GND。 在 TMP42x 数据表的第23页 的"传感器故障"部分-有直接的指令(对于 TMP421)在不使用远程通道时将 DXP 连接到 DXN、以防止无意义的故障警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、很明显、我没有深入了解数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 很高兴能提供帮助!