This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:L6432的 UART 数据输出格式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1195321/iwrl6432-uart-data-output-format-for-l6432

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP

您好 TI

我们对 IWRL6432数据输出格式有疑问。

-在 IWR6843AOP EVM 可视化工具中,传感数据存储在 xyz 3D 坐标中,它对 IWR6432是否相同?

- Resource Explorer 中的 Radar Tool Box 中有一个 UART 数据输出格式,这是否同样适用于6432产品?

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    IWRL6432 以笛卡尔坐标输出 XYZ 坐标、就像以前在6843的 OOB 上迭代 TLV 一样

    此致、

    Pedrhom Nafisi