This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:PGA970

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1194481/pga970-pga970

器件型号:PGA970

大家好、 我正在使用 pga970。 我已经使用它获得了源代码。 问题是我发现很难使用源代码。 我的主要目标是从 pga970生成波形。  

我找不到适合它的程序。 我不熟悉此板。 请提供有助于我进行编码的任何文档。 我在 CCS 中使用 c 程序进行编码。

能不能解释生成波形的正确过程以及应该如何执行 main.c。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    遗憾的是、我们不能支持与 PGA9x 器件相关的固件开发问题。 请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/802433/what-is-the-e2e-support-model-for-the-pga900-and-pga970 

    话虽如此、在数据表和固件指南之间、我认为有足够的文档来了解生成器所需的内容。 如果我要为您提供一般步骤。

    1. 配置波形设置
    2. 生成表
    3. 在 RAM 中将表写入适当的空间  
    4. 选择要运行的样本数

    GUI 实际上也提供此上下文:  

    很抱歉、我无法为您提供更多帮助。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、我可以生成波形 GUI。 我在 Code Composer Studio 中发现困难。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    感谢您的确认。 遗憾的是、除了尝试向 Code Composer Studio 论坛(我建议您这样做)发布文章外、您还可以获得我们提供的大部分内容。

    最棒的

    Cole