This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG:开发20uA 连续电流的高侧开关。

Guru**** 2560360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/935916/reg-developing-high-side-switch-for-20ua-continuous-current

尊敬的所有人:

我有一个传感器、它可以提供0 - 17V 的信号、最大电流为20uA。 实际上、我在开发信号调节器电路时没有问题。

我的系统包含三个主要组件(传感器、信号调节、能源管理电路(EMC))。

当我将 EMC 电路连接到传感器时、信号将完全下降到0V。因为 EMC 具有极低的阻抗。 实际上、我需要一种以串联方式连接的开关类型电路(传感器-开关- EMC)。 在这种情况下、我可以使用高侧 MOSFET 的配置、但问题是我需要高侧 MOSFET 驱动器机制等  

我的要求是一些额定电流为100uA 的开关电路 可由高电平(3.0)低电平(0)逻辑控制。 当逻辑高电平时、开关应开路、反之亦然。  

实际上、我的要求可能看起来非常严格、但我很难解决这个问题。  

 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 S.P

    我的理解是、您有一个电流为20uA 的17V 信号。 接下来的情况是您给我的损失了一点。但我知道您需要一个使能低电平器件、该器件的逻辑电平为 VIH = 3V、是一个1:1开关来连接和断开信号。
    如果这些是您要寻找的标准、那么很遗憾、我们的器件无法与所有这些完全匹配。

    但是、我们确实有一些非常接近的东西。
    这些差分信号是单根还是单根线?

    我们确实有 CD4066B 等器 件、在使用单侧电源时可处理高达20V 的电压、但 VIH (高电平状态所需的电压)不幸超出了您的需求。  

    最好的选择可能是 MUX36D04 MUX36S08 (取决于是否为差分)。 这两种电压均满足大多数要求、可处理17V、20uA、VIH 电平为2V、VIL 为0.8V。 但不幸的是、逻辑与您所寻找的相反("当逻辑为高电平时、开关应开路"。 您将有额外的路径、但您只需切换至未使用的接地通道即可断开器件。

    请告诉我是否理解正确。 如果没有、图表或图表可能会更好!

    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami Mooti:

    这些差分信号是单根还是单根线?

    (单线)

    实际上、我附加了图像。 您可以在原理图中找到 Q1、它需要一个驱动器电路来驱动它。 由于我的电流为20uA、因此由于 Q1的泄漏电流、所有东西都会通过该电流。 实际上、根据我的要求、我正在寻找机械 MEMS 开关可以打开一个靠近的位置。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、S.P、

    很遗憾、TI 没有我知道的机械 MEMS。 我可能会被误解、值得一看。
    正如我在上面提到的、有一些开关会达到某些要求、而其他开关也会错过。 如果您决定使用电气开关、请告诉我、或许我们可以研究一些可能满足您所有要求的电源开关?  

    谢谢、
    Rami