This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:在 PGA450-Q1或 PGA460-Q1之间选择组件

Guru**** 1136970 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450-Q1, PGA460, PGA450Q1EVM, PGA460-Q1, TPS4H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/935019/pga450-q1-selection-of-component-between-pga450-q1-or-pga460-q1

器件型号:PGA450Q1EVM
主题中讨论的其他器件:PGA450-Q1PGA460PGA460-Q1TPS4H000-Q1

尊敬的 TI -Team:  

我在从事反向停车辅助的汽车 ADAS 应用项目时,我们正在使用4个超声波传感器,我也已经介绍过 PGA450-Q1和 PGA460,我们有一个连接到 LIN 网络的主 ECU,我们正在寻找具有成本效益的解决方案。

建议1:使用 PGA450-Q1:  

由于 PGA450-Q1具有8位 MCU 和 LIN 接口,我们可以直接连接 IC 并开始从所有 IC 读取数据吗? 如果是,如何区分来自哪个传感器的数据,每个 IC 是否有自己的 NAD,或者您是否有其他建议。  

我可以看到这个 IC 的价格也有点贵,我们不再需要8位 MCU,也需要符合功能安全标准。 因此、我们正在寻找具有 DSP 和 EEPROM 的 IC 来存储数据、以便可以通过 SPI/I2C 读取

建议2:PGA 460 - Q1:  

该 IC 不具有任何 MCU,并且具有 DSP 和 EEPROM 的分立式解决方案,因此适用于应用,但问题在于如何与 LIN 主 ECU 连接,因为它没有任何 LIN 兼容性。  

请提出您的建议。

谢谢、此致  

Shyam Prasad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:PGA450Q1EVM

    尊敬的 TI - Team、  

    我们正在为项目设计倒车驻车辅助系统,其中我们有一个主 ECU (CAN /LIN 通信),需要连接到位于保险杠背面的4个超音速传感器。 在浏览 TI 收发器时,我们发现 PGA450-Q1和 PGA460是适合我们项目开发的 IC,但我们需要采用这两个 IC 中的一个,并考虑到成本效益。

    我的主要问题是我们能否将 PGA460连接到 LIN 主 ECU,如果是,您能否建议一个如何连接的设计。

    我们不会寻找具有内置8位 MCU 的 PGA450-Q1,因为我们不需要它,因为我们需要通过解决方案,在该解决方案中,我们可以直接从收发器寄存器中读取数据,以确定通过 SPI/I2C 或 LIN 检测到的物体距离。  

    请为此提出更好的解决方案。

    谢谢、此致  

    Shyam Prasad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我将为该停车辅助应用推荐 PGA460-Q1、因为 PGA460比 PGA450-Q1具有出色的性能、更低的成本、更小的尺寸以及更轻松的编程。  

    PGA460-Q1在 IO 引脚上使用一个连接 LIN 的替代接口、称为单线制 UART (OWU)。 OWU 是 LIN 接口的简化版本、不包括中断字段和大部分其他 LIN 填充框架等项目。 PGA460的 OWU 总线最多可支持八个器件、每个器件都具有自己的唯一 ID。 每个 PGA460的唯一 ID 存储在 EEPROM 存储器的3位 UART_ADDR 字段中。 OWU UART_ADDR 取代了传统 LIN 的 NAD。 由于许多 ECU 使用 UART 端口来启用 LIN、因此同一 UART 端口可用于在 PGA460上启用 OWU。 OWU 接口使用与 PGA460标准 UART 相同的命令和数据包结构。

    以下是有关 PGA460上提供的两个以汽车为中心的单线制接口的更多信息、这两个接口都使用 IO 引脚:

    • 时间命令接口(TCI)
    • 单线制 UART (OWU)

    TCI:

    TCI 接口是用于读取和写入寄存器的低带宽接口;然而、在典型飞行时间操作期间、TCI 引脚在检测到回波时实时切换、这意味着您获得的 ToF 数据比任何其他接口更快。 由于缺少寻址功能、TCI 接口只能用于星形拓扑。 TCI 接口还需要 PGA460和 ECU 之间的中间收发器、因此每个 PGA460器件都需要来自 ECU 的专用 GPIO 对。 当然、如果您不打算在多个 PGA460s 上同时突发/侦听、则可以对 GPIO 信号进行多路复用、以最大限度地减少分配的 GPIO 数量。 TCI 主要用于需要实时 ToF 数据的解决方案。 其理念是在器件配置启动期间以及其他特殊情况下(即诊断检查或器件重新配置)、您只能读取/写入寄存器、因此大部分器件以实时 ToF 模式运行。

    OWU:

    OWU 模式更加灵活、可作为 LIN 接口的简化替代方案。 您可以利用 PGA460的地址创建总线拓扑,使其仅使用 ECU 的一个 UART 端口,即可将多达八个 PGA460s 的总线连接到总线。 在您的情况下、我怀疑您将有两个 UART 端口:一个用于前保险杠、一个用于后保险杠。 尽管 PGA460不支持直接进行菊花链寻址、但也有外部方法可启用菊花链(请参阅下面的附录 A)。 主要区别在于、在 OWU 模式下、器件必须等待整个记录长度周期的持续时间、然后才能读回 ToF 结果。 这意味着数据响应不是实时的、因此 OWU 方法适用于对时间要求较低的应用。 例如、如果最大可检测距离要求为5m、则记录周期长度为32ms、因此即使检测到非常靠近传感器的物体、例如在4ms 的时间内、器件也无法指示这种早期检测、 用户必须始终等待32ms 才能读回超声波测量结果。 使用 OWU 模式的另一个好处是、通过 PGA460可将 ToF 计算为分辨率为1us 的16位结果、同时还能够提供回波幅度和宽度详细信息。 TCI 模式只能提供回波上升/下降沿、并要求 ECU 根据这些边沿捕获的增量计算 ToF。 我通常建议将 OWU 用于大多数汽车单线应用,因为它更直观,并利用了 PGA460的更多功能。 它只能支持高达115.2kBaud 的速率以实现快速读取/写入。 您还需要 PGA460 IO 总线和 ECU UART 引脚之间的 LIN 收发器。

    UART (2引脚)和 USART/SPI (3引脚)低压接口用于商业/工业应用、但如果需要、可用于汽车。 这些是更标准的、可以直接从 ECU 连接到 PGA460总线。 使用单线接口的成本与使用低电压接口的电缆数量增加的成本是您需要执行的一项练习。 与连接到每个保险杠的2或3引脚总线相比、我怀疑收发器可能是一种成本更低的解决方案。

    附录 A:

    如果您能够在将每个 PGA460模块安装到 OWU 总线上之前对每个 PGA460模块的 UART_ADDR (总线地址)进行预编程、则它们将能够区分每个模块并独立读取/写入。 但是、在需要对每个模块进行自动寻址的情况下、这样总线上就安装了多个全新的 PGA460s (每个模块都将默认 UART_ADDR 为0)、下面是两个自动寻址选项:

    选项1:PGA460-Q1通过电源自动寻址

    为了启用自动寻址、可通过为每个 PGA460的 VPWR 引脚使用独立的高侧负载开关来控制每个模块的电源。 mΩ 3-4个 PGA460模块的系统,您可以使用 TI 的 TPS4H000-Q1 40V/1000m Ω 四通道智能高侧开关等部件,这需要使用 GPIO 来控制每个通道的开/关状态。 此实现要求 ECU/BCM 根据是否应进行编程、隔离或持续激活来打开或关闭每个 VPWR 通道。

    选项2:PGA460-Q1总线接口自动寻址

    PGA460常见问题解答(FAQ)和 EVM

    故障排除指南: http://www.ti.com/lit/an/slaa733/slaa733.pdf

    4.4.11 PGA460是否支持菊花链? 主控制器能否自动区分 PGA460 UART 地址并对其进行编程?

    PGA460不支持菊花链自动寻址和自动从节点位置检测(SNPD)。 外部硬件或开关必须与外部主控制器结合使用、以便自动为连接到同一总线的多个 PGA460器件分配地址。 提供的示例可互换 IO 和 RX 引脚。 切换 IO 时、请务必选择额定电压为 VPWR (高达30V)的双向开关。 RX 引脚是一个单向引脚、额定电压为3.3V (默认值)或5.0V

    图15. 主控自动寻址示例