This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA302:PGA302和 PGA305

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA302, PGA305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/933448/pga302-pga302-and-pga305

器件型号:PGA302
主题中讨论的其他器件: PGA305

我的问题是关于 PGA302和 PGA305的

是否可以通过 I2C 接口读出所有16位/ 24位数据、还是只能通过14位 DAC 读出?  

2.是否可以在内部校准这些部件?

我们希望为传感器使用外部电压、如下所示。 对于 PGA 305、不清楚共模输入电压的位置。 我所能找到的就是绝对最大额定值中的该表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandro、

    在 PGA305上、您可以使用 I2C 运行时命令通过 I2C 读取补偿后的24位数据。 在 PGA302上、您只能读取原始 ADC 数据。

    我不确定内部校准部件意味着什么。 校准适用于整个系统、包括感应元件、因此必须在完整的应用中完成。 器件用于补偿输出的系数必须使用 GUI 或系数计算 DLL 从外部计算。


    您的照片似乎丢失了、您能重新上传吗? 不过、我可以猜测您所指的是什么。 PGA305具有真正的差分输入、因此只要不超过 PGAIN 输入的单端电压限制、共模电压就无关紧要。 这些参数在数据表中的 PGAIN 技术规格下指定。

    此致、