This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP104:TMP104YFFT

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP104, TMP144, TMP144EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/932459/tmp104-tmp104yfft

器件型号:TMP104
主题中讨论的其他器件: TMP144TMP144EVM

我们有一个 MCU 和 TMP104YFFT 的测试设置。 但我们无法从 TMP104获取正确的温度读数。 我们不知道问题是什么。 附件是测试结果日志。 请帮助我们找出问题所在以及如何解决?e2e.ti.com/.../TMP104_5F00_Test_5F00_Result_5F00_Command_5F00_vs_5F00_Response.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    您能否向我发送您的原理图以及您的读取温度事务的示波器波形?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    随附的是 Saleae 逻辑分析仪捕获的示波器波形。   原理图来自您的数据表(见下文)。  我们将 TXD/RxD 连接到 MCU 的 UART 端口。  我们只有一个器件、但我通过所有16个器件 ID 从0读取到15、因为我不确定哪个 ID 应该起作用。


    谢谢

    LU
    ----------------------------------------
    发件人:David Vaseliou
    发送时间:2020年8月18日(例如) 05:50
    收件人:MMWave_sensors_forum
    主题:传感器论坛:TMP104:TMP104YFFT

     

    来自 TI E2ETm支持论坛的消息
    Texas Instruments

     

    David Vaseliou 回答 了 TMP104:TMP104YFFT

    您好、Lu、

    您能否向我发送您的原理图以及您的读取温度事务的示波器波形?

    谢谢、

    David

     

     

    您之所以收到此通知、是因为您订阅了论坛。  要仅取消订阅此主题、 请访问此处

     此帖子标记 为垃圾邮件/滥用。

    refID:f8a879-d86a-497-8016-ff16ad9b2298


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到所附的波形。  您可以再次尝试连接它吗?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ----------------------------------------
    发件人:David Vaseliou
    发送时间:2020年8月18日(例如) 09:47
    收件人:MMWave_sensors_forum
    主题:传感器论坛:TMP104:TMP104YFFT

     

    来自 TI E2ETm支持论坛的消息
    Texas Instruments

     

    David Vaseliou 回答 了 TMP104:TMP104YFFT

    您好!

    我没有看到所附的波形。  您可以再次尝试连接它吗?

    谢谢、

    David

     

     

    您之所以收到此通知、是因为您订阅了论坛。  要仅取消订阅此主题、 请访问此处

     此帖子标记 为垃圾邮件/滥用。

    RefID:e4a5eb6c-D480-48bb-9779-d85b16763528


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它仍然无法正确上传。  您是否可以尝试通过 e2e 向我发送图片的个人消息?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ----------------------------------------
    发件人:David Vaseliou
    发送时间:2020年8月18日(例如) 13:22
    收件人:MMWave_sensors_forum
    主题:传感器论坛:TMP104:TMP104YFFT

     

    来自 TI E2ETm支持论坛的消息
    Texas Instruments

     

    David Vaseliou 回答 了 TMP104:TMP104YFFT

    您好!

    它仍然无法正确上传。  您是否可以尝试通过 e2e 向我发送图片的个人消息?

    谢谢、

    David

     

     

    您之所以收到此通知、是因为您订阅了论坛。  要仅取消订阅此主题、 请访问此处

     此帖子标记 为垃圾邮件/滥用。

    RefID:8aee994f-e531-47a6-894d-09d7ec838de9


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 e2e 网页的链接并通过网页回复图片吗?

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6201.TMP104YFFT_5F00_16-MHz_5F00_16-M_5F00_Samples.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总线上有多少个器件?

     在发送地址分配序列之前、是否可以尝试在初始化命令之后发送校准字节?

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅限器件。  TMP104回答0x91是正确的。

     在发送地址分配序列之前、在初始化命令之后发送校准字节将卡住(请参阅随附 的波形).e2e.ti.com/.../TMP104_5F00_waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线上只有一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下一个事务看起来是从器件 ID 0101读取寄存器00。  由于总线上只有一个地址、我希望器件 ID 为0000。 请尝试发送命令、如下所示。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法看到该命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的是事务。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 waveform.e2e.ti.com/.../TMP104_5F00_Waveform_5F00_1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、温度传感器是只读寄存器。   0x55+0x01是写入命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说温度寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何工作示例、波形或示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表的以下部分。  0x55 +0x01是器件 ID 为0000的寄存器指针0x00的读取操作。   

    这可能是问题吗?  此外、在发送读取命令后、请让 MCU 等待读回信息。   

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我得到的(所附的是波形):

    MCU 已发送:        0x55 0x8C 0x90  0x55 0x01

    TMP104已回复:  0x55 0x8C 0x91  0x55 0x01 0x00

     但0x00不是正确的温度。

    e2e.ti.com/.../3730.TMP104_5F00_waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否再次 向我发送 一个工作示例、波形或示例代码?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发送的波形是类似器件 TMP144具有相同协议的工作示例波形。  随附的是与 TMP144的完整传输。

    校准字节后的波特率也是您的停止位的四倍、可能会影响时序。   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不理解波形。   读取温度寄存器命令将获得两个应答字节?

    您能否像我那样向我发送完整波形、其中包括初始化、配置和读取温度等所有内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、这在 TMP144这一类似器件上、它具有2个字节的温度数据。  该器件 具有相同的协议、因此命令在 TMP104上的工作方式相同。  我的设置使用了 TMP144EVM、该 EVM 上有4个器件、因此我对地址分配的响应会稍有不同。  附加的是命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您提供的信息!

    我还有一个问题要问您:

    更改转换模式后、第一个结果准备好多长时间、26ms?

    换句话说、如果我切换转换模式、在新的转换模式下、我应该等待多长时间才能读取第一个温度数据?

    谢谢!

    LU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、  

    您是否能够读取温度?

    此外、您能否用任何其他问题打开一个新主题。  这有助于 e2e 成员更快地找到答案!  

    温度结果应在转换开始后的最大35ms 准备就绪。   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我现在可以读取温度。  

    谢谢!

    LU