This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:更改 DCA1000EVM 的 IP 地址

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/933339/dca1000evm-change-ip-address-of-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM

您好、

我尝试更改 DCA1000EVM 的 IP 地址。 它不起作用。 然后我找到了这个旧的线程() 。 它提到 IP 地址限制为192.168.ab.XYZ。 是否无法将其更改为另一个域(例如、111.11.ab.XYZ 或其他任何内容)。 这是因为我们在工作中有固定地址、它不以192.168.ab.XYZ 开头

(当我尝试111.11.ab.XYZ 之类的东西时、mmwavestudio 的 lua shell 会抛出错误"错误的字符格式")

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DCA1000,IP 前缀固定为192.168.*.*

    尽管 mmWave Studio 中提供了此工具的源代码、但您可以尝试修改该源代码以获得所需的 IP 地址。

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\sourcecode

    注-我们从未尝试过任何其他 IP 前缀、因此无法对此进行评论以确保正常工作。

     

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jitendra、

    感谢您的回复。

    我已经查看了上述目录中的文件。 如果给定的 IP 地址是0和255之间的数字、则有一个带有检查的 validateIPadress 函数。 但我找不到对已修复的192.168.*.*的检查。 也许您可以更显式一点、在哪个文件中固定前缀?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的印象是它是固定的 IP 前缀。

    但您可以尝试使用带有 json 文件的 dca1000*control.exe 更改 DCA1000 FPGA IP 地址。

    请按照同一目录下'dca1000evm CLI software.pdf'中的说明进行操作、并查找'ethernetConfigUpdate'

     

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jitendra、

    这很好。

    非常感谢