主题中讨论的其他器件:IWR6843、 IWR1443、 IWR6843ISK
我正在开发一个基于 IWR6843的新项目、我将 swrc356a (IWR6843ISK-ODS 版本 c)作为参考。 此设计的工作频率为60GHz、TI EVM 的 PCB 材料为 Ro3003/5mil。 我设计了一个基于 IWR1443的项目、该项目在77GHZ 下工作、TI EVM 的 PCB 材料为 Ro4350b/4mil。
一般来说、Ro3003的性能优于 Ro4350b。 那么、我想知道为什么 IWR6843ISK-ODS 使用更好的材料、但以更低的频率工作? 这里是否有任何特殊注意事项?
我与许多 PCB 工厂进行了沟通、他们说 Ro3003不是常规材料、如果他们需要使用 Ro3003、他们必须长时间准备、但 Ro4350b 是射频 PCB 的常规材料。
因此、我想使用 Ro4350b 来生产基于 IWR6843的新设计。 我想知道当前 EVM IWR6843ISK-ODS 版本 c 中的天线尺寸是否直接适用于 R04350b? 如果没有、如何重新设计天线的尺寸? 是否提供了一些指南?