This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:使用 AWR1843和 DCA-1000EVM 读取二进制文件的 MATLAB 代码

Guru**** 2547780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/932505/ccs-awr1843boost-matlab-code-for-reading-binary-file-using-awr1843-and-dca-1000evm

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我如何读取 MATLAB (与 DCA-1000 EVM 兼容)中的二进制文件、因为没有专门为 AWR-1843BOOST (也有附加的发送器)提供代码。 如果有任何特定的代码、请向我推荐、如果没有、则需要对为具有 DCA-1000 EVM 的 AWR-1642编写的代码进行哪些更改。
谢谢、

Sannan Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sannan Ali、您好!

    TI 提供了用于处理原始捕获数据的 MATLAB 代码示例。 它位于以下目录中:

    C:\ti\mmwave_studio mmWaveStudio\MatlabExamples

    您可以根据自己的要求修改它。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您注册的代码仅为 Range FFT。 如何使用捕获的原始数据找到角度 FFT 和到达方向?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sannan Ali、

    您可以参考以下位置的文件:  

    ti\mmwave_sdk_03_04_00_03\packages/ti\datapath\DPC\DPU\aoaproc

    ti\mmwave_sdk_03_04_00_03\packages/ti\datapath\DPC\DPU\aoa2dproc

    此致、

    石田

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些文件对我有何帮助? 请详细说明一下吗?

    此致、

    Sannan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sannan、

    上述目录中的文件将作为参考、供您根据捕获的数据估算到达角。 您可以根据您的配置修改这些文件。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    非常感谢、

    此致、

    Sannan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!  

    如何直接运行毫米波 SDK 中提供的源文件和头文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sannan、

    由于您已经为此查询创建了一个新线程、我将关闭此线程以避免重复。 您很快就会在那里得到帮助。

    此致、

    石田