This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:在崎岖不平的地面上行驶时、ROS PointCloud 中出现重影对象

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/931132/awr1843boost-ghost-objects-in-ros-pointcloud-while-driving-over-bumpy-floor

器件型号:AWR1843BOOST

您好!

我们正在尝试在 AWR1843BOOST 传感器的帮助下、改进自主机器人的物体检测。

我们的机器人目前配备了不带任何悬架的小车轮。

为了在 ROS 中检测和处理物体、我们使用了雷达实验室 TI 毫米波 ROS 封装。

在平坦的霍尔地板上、传感器可以很好地检测物体、而不会产生任何噪声或鬼点。

当在颠簸路面或中等速度行驶时、传感器会在约1米的检测范围内检测到虚假点/物体

问题是:

是否可以使用配置参数减少重影点,或者是否需要平坦地面才能运行?

 

非常感谢!

此致

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    是的、崎岖不平的地面将具有挑战性。  

    机器人通过碰撞的速度是多少?

    如果雷达在越过碰撞时忽略该帧、也是可以的。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 Yogesh! 机器人的速度为2 m/s n‘t 帧真的是一种选择、但如果没有其他解决方案、如何实现这一点? 是否存在传感器可以上下移动而不产生错误正点的容差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉推送此主题...

    没有人能暗示如何减少崎岖不平的地板上的鬼点?

    谢谢