This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:Linux 驱动程序

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM75SW-LINUX, TMP1075, TMP75
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/932674/tmp1075-linux-driver

器件型号:TMP1075
主题中讨论的其他器件: TMP75

您好!

 

我们向 客户介绍了用于 TMP1075 Linux 驱动程序的 www.tij.co.jp/.../LM75SW-LINUX。

他们已确认列表中有 LM75兼容器件。

但是、LM75_of 匹配表中未介绍 TMP1075、https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/hwmon/lm75.c 中显示了其他 TI 器件

 

TMP1075和 TMP75寄存器映射看起来相同、我们应该使用 TMP75、如下所示。

{.compatible ="ti、tmp75"、  .data =(void *) tmp75、}、

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    是的、TMP1075与为 TMP75编写的软件兼容。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、

     

    感谢您的及时确认。

    我们将向客户提供建议。

     

    此致、

    Mochizuki