This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:基于 TDC1000-C2000EVM 的寄存器配置

Guru**** 2540040 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000-Q1, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/932379/tdc1000-c2000evm-register-configuration-based-on-tdc1000-c2000evm

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000-Q1TDC1000

您好专家、

[背景]

客户使用 TDC1000-Q1设计发动机机油测量系统。 但客户不使用 C2000来控制 TDC1000-Q1;客户可以很好地运行 TDC1000-C2000EVM。

[支持需求]

如果客户希望基于客户的 MCU 配置寄存器、 如何使用 TDC1000-EVM 下载所有寄存器配置?

您可以给我发送一份有关此内容的指南吗? 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    客户可以使用 TDC1000-C2000EVM GUI 下载 TDC1000的寄存器配置。 以下是步骤:

    1. 在 GUI 中、单击顶部的"TDC1000"选项卡。
    2. 在页面右下角、单击按钮"Save config"按钮。 这将保存寄存器映射的.TXT 文件。

    客户还可以使用源代码示例将 C2000功能移植到自己选择的 MCU。 源代码位于  TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)(修订版 B)的安装目录"C :\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC1000_C2000\Firmware"的"TDC1000_C2000EVM_FW-Source-v1.42.zip"中。