This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:Ito 薄膜作为 FDC2214感应

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214, LDC1612, TIDA-00464, FDC2114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/929040/fdc2214-ito-film-as-a-fdc2214-sensing

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件:LDC1612TIDA-00464FDC2114

尊敬的团队:  

客户测试了 ITO 薄膜作为 FDC2214的电容传感器。 下图是 FDC2214EVM 的结果。

测试设置:前玻璃:12T, 气隙:1~2mm

 

1.蓝色箭头表示触摸输入定时,AD 值的差值约为1500~3000 (0.005~0.013pF),该值是否有效? 请告诉我您的意见。  

2.在 EVM 软件中,是否有噪声滤波器算法?  

3.客户正在考虑将 FDC2214作为恶劣条件下的触控按钮,是否有 AD 差异的推荐最小值?  

请回顾上述问题、并告诉我您的意见。  

谢谢你。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议将 LDC 器件用于按钮感应应用。 由于电容式感应器件的主要应用是接近感应、因此很难与用于按钮感应的电容式感应器件配合使用。 液位感应是我们针对 FDC 器件的主要应用。

      有关 LDC 器件的器件选择、请参阅 www.ti.com/.../snoa954c.pdf。 LDC1612可能非常适合按钮感应应用。

    遗憾的是、GUI 中没有任何内置的噪声滤波器算法。

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharath,  

    客户应用与 TIDA-00464非常相似、如下图所示、因此客户正在考虑使用 FDC2214。  

    只有他们考虑将 ITO 薄膜用作电容传感器。 该应用程序将位于恶劣环境中、必须佩戴手套

    请再次查看上面的 EVM 测试结果、并告诉我您对 ITO 薄膜是否作为传感器提供的看法。  

    AD 值的差异约为1500~3000 (0.005~0.013pF),该值是否有效? 请告诉我您的意见

    2.客户正在考虑  恶劣条件下将 FDC2214用作触摸按钮,是否有 AD 差异的推荐最小值?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我回顾一下所提供的信息、并在下周初向您提出建议。

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    AD 的最小值不是很直接。 它需要非常严格的系统级测试。 请参阅文档的12、13和14页、了解如何计算 SNR。 建议具有高于9.5dB 的 SNR、以避免错误的按钮按压读数。 请参阅其余页面、了解气隙如何影响 SNR。

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharath、  

    感谢您的评论。 但在计算 SNR 方面、您是指哪一个文档?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我指 的是 TIDA-00464

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharath、  

    感谢您的评论。 还有一个问题。

    对于 FDC2114、该器件可以控制增益。 在上述测试结果的客户状态下、您认为使用 FDC2114比使用 FDC2214更好吗?  

    我认为具有28位转换器的 FDC2214更好。 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我同意你的意见。 由于28位数据、FDC2214更好。 尽管 FDC2114具有增益特性、但输出范围减小了相同的比率。 请参阅数据表的表7。

    此致

    Sharath。