主题中讨论的其他器件:、 LDC1612、 TIDA-00464、 FDC2114
尊敬的团队:
客户测试了 ITO 薄膜作为 FDC2214的电容传感器。 下图是 FDC2214EVM 的结果。
测试设置:前玻璃:12T, 气隙:1~2mm
1.蓝色箭头表示触摸输入定时,AD 值的差值约为1500~3000 (0.005~0.013pF),该值是否有效? 请告诉我您的意见。
2.在 EVM 软件中,是否有噪声滤波器算法?
3.客户正在考虑将 FDC2214作为恶劣条件下的触控按钮,是否有 AD 差异的推荐最小值?
请回顾上述问题、并告诉我您的意见。
谢谢你。