This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:TIDEP 0092

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642, TM4C1294NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/930790/awr1642boost-tidep-0092

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642TM4C1294NCPDT

 

我目前正在使用参考设计 TIDEP 0092开发 AWR1642BOOST。 请帮助回答以下问题:

 

1) 1)模块的带宽是76-81GHz、即4GHz 带宽的覆盖范围、但根据 WPC、Govt。 在印度、可用带宽仅为1GHz、而不是76-77GHz。 那么、您能告诉我们如何控制或限制带宽至76-77GHz 吗?

 

2) 2)我正在尝试复制 AWR1642BOOST 的参考设计、例如 TIDEP 0092、它们需要在构建后在电路板上烧录固件、或者由于 AWR1642 IC - www.ti.com/.../AWR1642 、如数据表中所述、它们需要烧录固件、因此不需要。 最后、我希望电路板与主机上的 SDK 正常通信。

 

3) 3)是仅应安装在底层 IC 接触点的散热器、请确认。

 

4) 4)在参考设计 TIDEP 0092中、我希望输出作为以太网接口而不是 micro-USB、IC- TM4C1294NCPDT 仅用于 AWR1642BOOST 模块中的 USB。 需要使用不同的固件或所需的一些更改/配置来烧写 IC、以便在引脚上提供可与通信的输出。 这种集成以太网端口的方法也是正确或足够的- e2e.ti.com/.../761863。请确认

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harkrishan、您好!

    请在下面找到答案:

    您可以相应地设置线性调频脉冲斜率、以便将带宽限制为1GHz。

    2.是的,固件已驻留在 ROM 中,但如果需要,您需要下载修补程序。

    请参阅 AWR1642BOOST 用户指南、其中重点介绍了散热器面积。

    我们将在第4个项目符号上向您返回。

    谢谢、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harkrishan、您好!  

    对于以太网连接、您不仅需要在电路板上使用以太网 PHY、还需要烧录新固件。

    要更新固件、您需要向 TM4C1294论坛提交另一个主题。

     

    此致、

    Jitendra