This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR 1243

Guru**** 2547550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/930736/awr-1243

大家好、

           我们目前正在研究从 TI AWR 1243板获取的雷达数据、并对其进行处理、通过分别沿样本和线性调频脉冲轴执行 FFT 来获取距离和速度(获取的结果类似于 mmWave Studio Post 处理的结果)。 但我们一直在 通过 FFT 沿4个通道轴获取目标的方位角。 我刚刚执行 FFT 并在 方位角上绘制了 FFT、但结果很奇怪。 您能否解释一下您是如何在毫米波后处理中执行它的。 此外,如何确定雷达设备的精确角分辨率?

此致、

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    毫米波 SDK 演示文档提供了实现细节、可帮助您了解如何计算角度。

    请参阅以下部分的示例。

    数据路径-到达方向 FFT 计算

    文件://C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html

    可以使用页面底部的链接下载旧版本的 SDK

    除此之外,我会向支援界提出这个问题

    谢谢你

    Cesar

    我还建议您查看毫米波 SDK 演示的源代码

    请参阅"/* 3D-FFT (方位角 FFT)*/"部分

    C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages \ti\demo\xwr16xx\mmw\dss\dss_data_path.c

    谢谢你

    Cesar