This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3002EVM:尝试使用 OPT3002EVM 软件时出现错误“Unable to locate the LabVIEW Run-Time Engine”

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3002EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/929536/opt3002evm-error-unable-to-locate-the-labview-run-time-engine-occurs-when-try-to-use-opt3002evm-software

器件型号:OPT3002EVM

你(们)好  

我的客户尝试使用 OPT3002EVM 软件、因此他从 TI 网站下载了该软件。  

https://www.ti.com/tool/OPT3002EVM

安装后 ,当他打开 OPT3002EVM 软件时,会出现错误消息“Unable to locate the LabVIEW Run-Time Engine”(无法找到 LabVIEW 运行时引擎)。

因此他从 NI 下载了 Lab View,但之后仍然出现相同的错误消息。

这是他使用的版本信息。

LabVIEW:LabView2020

Windows:Windows10 1909

请告诉我应该向客户核实什么。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要 LabVIEW 运行时引擎、并且需要与错误中提到的版本相匹配。 您可以分享错误消息吗?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    感谢您的回复。 第一张图片显示了错误消息。 它表示需要版本2014或兼容版本。  

    BTW、我收到了客户的新回复。  

    他说、他 再次选择"LabVIEW RTE"选项(如下图所示)重新安装了软件、但仍然出错。  

    之后、他确认了"Readme"文件、 并提供了2014版的下载链接。

    他下载 了2014版之后、它正常工作。

    但我想知道  在安装或使用最新版本时选择"LabVIEW RTE"选项时,它怎么可能不起作用(因为它应该与2014版兼容)