This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:TMP117

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/929152/tmp117-tmp117

器件型号:TMP117

大家好、德州的团队、

我们尝试使用传感器 TMP117 (SENSOR-I2C-CONTROLLER)、但我们发现在加热 热热风扇下的传感器后、控制器读取的温度低于此操作之前的温度。

怎么可能? 您可能知道什么是错误的?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    欢迎访问 E2E 论坛。

    暖风扇的"热"程度如何?  如果 空气在到达 TMP117时比 TMP117热、 则应在器件通过时按预期向器件添加热能。 如果风扇源的热量在达到 TMP117时已经消散到周围环境中、我可以看到它降低了温度。

    您可以尝试将热源和 TMP117移近在一起、以便空气减少能量损失的时间。

    您还能再分享有关您的设置的详细信息吗?  如果您已经编写了自己的代码、  那么了解您如何对 TMP117的温度转换进行编码也会很有用。

    此致、
    Brandon Fisher