主题中讨论的其他器件:、 LDC1101EVM
您好!
我正在评估 TI 电感式传感器、将其作为用于检测纽扣电池传输的解决方案。
图1中描述了工作原理:硬币在平坦的塑料表面上运输、感应元件(螺旋电感器)位于该塑料盖的下方。
主要问题是,我们不能保证两个连续硬币之间有任何自由的差距,但我们必须能够区分这两个硬币。
另一个重要问题是、在我们的应用中、目标(硬币)不会接近它前面的电感器、而是会横向滑动。
我们首先开始在 LDC1101EVM 上进行一些测试、但现在我们将重点介绍 LDC0851、因为它的接口更简单、我将向您展示 LDC0851EVM 的三种不同配置。
1.事件计数
从附加的视频(mode1)中可以看到、系统会设法区分两个连续的硬币:
-指示灯闪烁,第一枚硬币亮起
-两枚硬币之间闪烁
-然后用第二枚硬币再次闪烁
LDC0851数据表(第21页)指出、"可以放置两个相同的线圈、以便当其中一个线圈被齿轮齿覆盖时、另一个线圈被覆盖"。
不幸的是,这不是我们的状况,因为在一段时间里,两个连续的硬币可以盖住,每一个都可以盖住螺旋。
因此、我担心这种工作模式是不可接受的。
此外、要使系统在这种配置下工作、我必须将 ADJ 设置为接近最大灵敏度、我认为这不是一个好的起点。
2.使用堆叠线圈进行事件计数
数据表中未考虑使用堆叠线圈进行事件计数;无论如何、系统似乎也能够区分两个连续的硬币。
从视频(mode2)中可以看到、我尝试通过堆叠两个相同的线圈 PCB 来模拟堆叠线圈;显然、应通过在单个 PCB 上测试更真实的几个堆叠线圈来验证这种方法。
在这里、ADJ 设置为中等灵敏度。
这种工作模式是否可以接受?
使用并排线圈实现距离感测的阈值调整模式
此配置与数据表第13页的配置类似、有一个基本区别:目标不是从正面而是从侧面接近。
从视频(mode3)中可以看到、系统工作正常、但目标向目标横向移动是可以接受的吗?
我认为最好的做法是采用配置2或3、但如果您能为我提供有关此应用的一些注意事项、以及这些工作模式的适用性和可靠性。
换言之、我必须确保我的系统正常工作。
我们了解到、我们的主要挑战性任务是设计螺旋电感器、从而针对应用进行优化。
我们衷心感谢您的帮助。
提前感谢您、致以诚挚的问候、
e2e.ti.com/.../Mode1.mp4e2e.ti.com/.../Mode2.mp4e2e.ti.com/.../Mode3.mp4