This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:适用于 AWRL6432BOOST 的毫米波演示可视化工具

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1195013/awrl6432boost-mmwave-demo-visualizer-for-awrl6432boost

器件型号:AWRL6432BOOST

您好!

我想将毫米波演示可视化工具用于 AWRL6432BOOST。 插入器件并在演示可视化工具中设置串行端口后、我看到它连接到2个目标中的1个、并且无限期运行。 我也看不到"Plot"选项卡中的图。 我也配置了闪存和功能模式。 我是否错过了什么?

此致、

Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    毫米波演示可视化工具当前与 xWR6432BOOST 不兼容。 请按照 标有"Quickstart for xWR64xx  "部分下开箱即用演示用户指南中详细说明的步骤、使用此器件的可视化工具运行演示。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我想从 Linux 机器上的雷达获取点云数据。 最好的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    如果您希望将输出数据保存到 PC、则该器件的可视化工具/GUI 当前不支持 此功能。

    我认为最简单 的选择是连接到串行终端仿真器、该仿真器允许您记录 UART 数据流(例如 PuTTY)。 保存数据后、您可以通过脚本运行该数据、您 需要编写脚本 来解析 TLV 并以您希望的格式保存数据。 有关器件输出数据的信息、请参阅 MotionPresenceDetectionDemo_documentation.pdf 的第12节、该节位于 /docs/.  如果您有兴趣查看解析脚本的示例、可以在下载适用于我们的较早一代器件(mmWave SDK 3.6)的 SDK、其中包含解析脚本 /packages/ti/demo/parser_scripts/. 请记住、由于上一代器件与此器件之间的 TLV 存在差异、这些脚本不会按原样工作、但至少应让您大致了解如何完成。  

    或者、在下一个版本的雷达工具箱中。 基于 Python 的毫米波工业可视化工具将支持此器件。 可视化工具已经能够连接到器件并实时解析数据。 我们还将提供此操作的源代码。 您可以获取并修改它、以便在解析感兴趣的数据 (在 txt、csv 等文件中)后保存这些数据。

    此致、

    Josh