This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114:距离和原始输出数据的曲线拟合

Guru**** 2651265 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC3114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1197357/ldc3114-curve-fitting-for-distance-and-raw-output-data

器件型号:LDC3114

您好!

我使用 LDC3114执行了测试、以测量线圈到金属目标的距离。 我现在尝试在距离值和原始数字输出之间创建一条曲线。 我尝试使用多项式方程和 sigmoid 函数、到目前为止我得到的最好的是广义 sigmuid 函数、结果如下所示。 x 轴表示距离、y 是 LDC3114的原始数字输出。 我对结果不满意、因为仍然存在系统错误。 是否有任何其他公式更适合这样的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西 axiao,

    是否可以将曲线分解为不同的区域并分别对每个区域进行处理?

    例如、X < 0.5和 X > 5的点看起来非常线性。
    如果这是可以的、这将使曲线部分保留在其他曲线上、这可能更容易准确拟合。

    John