This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR 1843BOOST

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1642, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1195814/awr1843boost-awr-1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642AWR1843AOPEVM

我错误地将器件的 RTO 12 V 连接了10秒。 因为它非常昂贵、所以可以恢复模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM53635可接受高达36V 的输入电压、因此不应因提供12V 电压而损坏电路板。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用二进制文件刷写了 AWR1843Boost 雷达、用于通过 CAN xwr16xx_odoc_ti_design_lab.bin 获取 AWR1642模块的障碍物数据。

    我们的用例是 UAV 的障碍物避开。 (具体而言、UAV 的障碍是农田中的树木、电线和电杆)

    模块已设置为数据和 CAN 模式。 我们正在尝试从具有 CAN 端口的 IMX 板上读取 CAN 数据。 我们在示波器上看到 CAN H 和 CAN L 引脚(已连接)的以下信号。 但是、我们无法使用 IMX7 CAN 端口的 CANDump 通过 CAN 读取任何数据

    1)是与 AWR1843Boost 兼容的 xwr16xx_odoc_ti_design_lab .bin (通过 CAN 实验室传输 TI 对象数据)文件

    2)除了将模块转换为功能模式(001 switch(和 CAN 模式)之外,我是否需要进行任何其他更改才能从模块读取数据。

    3)是否有任何可通过 CAN 端口直接读取数据的自述代码。

    4) AWR1843BOOST (3D 感应)是一款评估模块、尺寸较大、适合我们的用例。 TI 是否有任何其他具有相似功能且外形更小的模块?

    https://drive.google.com/file/d/1tFthFnu8lG2H083j1sfCwA_VJefE-79V/view?usp=share_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    是否可以为您的其他查询启动另一个主题? 如果您的原始问题已得到解答、我们应关闭此主题、因为您的其他问题与原始问题无关。

    但是、要回答最后一个问题、我们没有 AWR1843BOOST 的更小外形版本。 我们有 AWR1843AoPEVM、但由于天线集成在封装中、射频性能不如 AWR1843BOOST 高。

    此致、

    Adrian