This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:如何在使用 L6432可视化工具时保存运动检测到的已处理数据

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1195318/iwrl6432-how-to-save-motion-detected-processed-data-when-using-l6432-visualizer

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件:IWR6843

您好 TI  

是否有方法保存运动检测到的已处理数据?

我的客户说它可以从 IWR6843 Demo Visualizer 获得。 但他们无法找到 L6432的文件。

我没有问过您使用 DAC1000板进行原始数据采集。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    这在 IWR6432可视化工具中目前是不可能的。 不过、工业可视化工具的下一个版本计划与 IWRL6432兼容、它将支持保存数据。 请在几周内再次查看。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nathan 的快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan。

    您能不能简单地告诉我它何时发布? 客户公司问我开发计划。

    使用 Demo Visualizer 时、经过处理的 UART 输出数据将保存到 txt 文件中。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我预计在未来两周内会出现这种情况、但这可能会发生变化。

    最棒的

    不需要