This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:"LVDS 缓冲器已满"在 mmWave studio 上。

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1195414/dca1000evm-lvds-buffer-full-on-the-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM

大家好、  

你好。 我代表我们的客户发布此查询。

"我最近购买了一对带 IWR8943ISK 的 DCA1000EVM。 直到昨天我开始在 mmWave Studio 上看到此错误"LVDS buffer full (LVDS 缓冲区已满)"时、它才开始工作。 我没有改变它在常规配置上的工作情况、但它无法获取数据、并且 FPGA_ERROR LED 在按下触发帧时变为红色。 我在不同的 PC 上尝试过它、但它不起作用、另一个 DCA 一如既往地正常工作。 我附加了 LED 错误的日志文件和2个图像。 "

e2e.ti.com/.../4578.log.txt

请帮助我解决此错误吗?

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    DCA1000中是否插入了 SD 卡?

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedrhom、  

    感谢您的快速响应。 请参阅客户的反馈。

    "是的、已连接 SD 卡。"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    他们应将其删除、然后在不使用它的情况下重试、并将数据保存到计算机中。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedrhom、  

    感谢您 的回答。 请参阅客户的反馈。

    感谢您的回复、我尝试移除 SD 卡、 但我不断收到相同的错误、如果我对配置进行任何更改以直接保存到 PC、我们从未使用 SD 卡来保存 数据。

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了确认、在逐步执行此处列出的程序时、在操作顺序方面没有差异、您是否仍然会得到 LVDS 完全错误?  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.00.26&node=A__AGTrhNYW8jE6cMxbovlfaA__radar_toolbox__1AslXXD__1.00.00.26

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedrhom、  

    感谢您 的回答。 请参阅客户的反馈。

    "您好、是的、我按照顺序执行所有步骤、其他一些要点:

    -如果我将其配置为无限连续模式(0帧、无 DCA100ARM)、它就能工作
    -我有另一个具有相同配置的 DCA,它工作正常,我也尝试切换 SD 卡,但它也不工作。"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我唯一能想到的另一件事是通过 Lattice 工具在 DCA1000上对 FPGA 进行回流焊、如果这不起作用、我认为我们可以考虑器件存在缺陷。 尤其是当同一设置与另一个 DCA1000配合使用时

    此致、

    Pedrhom