This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:VPP 输入电压确认

Guru**** 2542550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198168/awrl6432boost-vpp-input-voltage-confirm

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL6432

您好、专家

如第11页中提到的 awrl6432数据表、VPP 为1.8V VPP 电源。 但是、正如我们的 EVM 原理图 swr180 PROC117B (002_AWR)_Sch.PDF 所示。 VPP 为1.7V。

  

我需要确认该 VPP 的电压是1.7V 还是1.8V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电压电平应为1.8V。 我们的硬件设计专家进行确认。  

    此致、  

    Sudharshan K N