主题中讨论的其他器件: LDCCOILEVM、 LDC1312
我们已购买 LDC1312EVM 并对其进行设置、以便其中一个通道连接到 LDCCOILEVM 示例线圈。 选择的线圈为线圈 C (100 x 8mm、17匝、4mil 布线、4mil 空间、5.69mm 环路步进、 2层)。
在 LDC1312EVM (通道1)上使用线圈时、传感解决方案 GUI 可以成功流式传输数据、显示磁体随磁体一起移动时电感的变化。 但是、在另一个通道上设置的线圈 C 无法流式传输数据。 它测量的是电感在没有电感接近时的变化、并且无法顺利地拾取沿线圈的运动。
放置在示例线圈上的电容器在 C_C 时为100nF 是否应该对其进行调整、以便建议通过什么计算来获得最佳电容值?