This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312EVM:使用 LDC1312EVM 和 LDCCOILEVM

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312EVM, LDCCOILEVM, LDC1312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1197365/ldc1312evm-using-the-ldc1312evm-and-ldccoilevm

器件型号:LDC1312EVM
主题中讨论的其他器件: LDCCOILEVMLDC1312

我们已购买 LDC1312EVM 并对其进行设置、以便其中一个通道连接到 LDCCOILEVM 示例线圈。 选择的线圈为线圈 C (100 x 8mm、17匝、4mil 布线、4mil 空间、5.69mm 环路步进、 2层)。  

在 LDC1312EVM (通道1)上使用线圈时、传感解决方案 GUI 可以成功流式传输数据、显示磁体随磁体一起移动时电感的变化。 但是、在另一个通道上设置的线圈 C 无法流式传输数据。 它测量的是电感在没有电感接近时的变化、并且无法顺利地拾取沿线圈的运动。  

放置在示例线圈上的电容器在 C_C 时为100nF 是否应该对其进行调整、以便建议通过什么计算来获得最佳电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯瑟琳

    如果可能、请使用高阻抗探针查看示波器上的传感器波形。
    有时有助于在示波器探头的尖端放置一个1k 电阻、并使用电阻器的另一端作为探头尖端。

    传感器波形应保持 在建议的 LDC1312 10kHz 至10MHz 限值内。
    如果不是、则需要调整 C_C、以使传感器频率处于建议范围内。

    有两种方法。
    第一类基于硬件的试错:使用 《LDC 参考线圈用户指南 》中的线圈 C 数据以及熟悉的 LC 谐振方程计算 C_C,使传感器频率处于推荐范围内。 当您将导电目标扫过线圈时、它将降低线圈的电感并使传感器频率向上移动。
    因此、最好选择 C_C 将传感器频率(不包括目标频率)置于传感器频率范围的下半部分。

    另一种方法使用基于 Excel 的  电感式传感设计计算器工具 、可从 TI.com 下载该工具。
    您可以在螺旋电感器设计器选项卡中输入 C_C 和线圈 C 的参数、该工具将估算不同目标距离下的传感器行为。
    如果传感器频率过高或过低、它将发出警告。  请务必在 LDC 器件字段中选择 LDC1312。 您可以找到一个具有小试错的潜在解决方案、然后在硬件上拨入设计。

    我们还有一些其他资源可能会有所帮助。  
    请查看 [常见问题解答]感应传感常见问题解答- 有关其他感应传感配套资料的常见问题解答和常见问题解答。
    我们 的电感式传感博客 为各种电感式传感主题提供简短的简明帖子、包括使用设计计算器工具。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "感应传感设计计算器工具"是否仍然适用于 长矩形非对称线圈?  

    我无法调整该工具以使其适用于矩形线圈、仅适用于圆形或跑道式线圈。 两个线圈的结果是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯瑟琳

     感应传感设计计算器工具 仅支持圆形和 racetrack 螺旋线圈。

    作为解决方法、不妨查阅我们 的 LDCCOILEVM 及其 用户指南 、其中包含一些带有随附数据的矩形线圈。  
    希望他们能提供与您所需的内容接近的产品。  

    此致、
    John